7RU02-0406-04

Ввод в эксплуатацию

Устройство должно быть введено в эксплуатацию, чтобы оно могло выполнять обнаружение тороидов и выявлять пробой изоляции с использованием соответствующих тороидов.

Выполнение процедуры ввода в эксплуатацию обязательно в следующих случаях:

  • Установка нового устройства.

  • Подключение одного или более тороидов к установленному устройству.

  • Отключение одного или более тороидов от установленного устройства.

  • Замена тороида на тороид другого типа. (Например, при замене типа TA30 на тип PA50).

  • Замена устройства.

Выполнение процедуры ввода в эксплуатацию не требуется при повторном подключении тороида или замене на тороид того же типа.

Устройство имеет следующие режимы ввода в эксплуатацию:

  • Автоматически

  • Вручную

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?