7RU02-0406-04

Последовательность автотестирования

В процессе автотестирования загораются индикаторы устройства, а на дисплее отображается информация.

Следующие индикаторы последовательно включаются и затем через определенное время выключаются:

  1. Сигнал оранжевый

  2. Сигнала нет зеленый

  3. Статус устройства красный

  4. Статус устройства зеленый

  5. Связь оранжевый

Выполняется переключение реле. См. Тестирование с реле для получения дополнительной информации о выполнении автотестирования с реле.

  • При успешном выполнении автотестирования в течение 3 секунд отображается следующий экран, а затем появляется экран статуса:

  • Если автотестирование завершено с ошибками, то загорается индикатор Статус устройства и отображается сообщение о неисправности устройства. Отсоедините вспомогательный источник питания и подсоедините его снова. Если неисправность по-прежнему присутствует, обратитесь в службу технической поддержки.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?