7RU02-0406-04

Сигнал о пробое изоляции (Ins. Alarm): пороговые значения

Вы можете задать пороговое значение сигнала в зависимости от уровня изоляции в контролируемом применении.

Допустимые значения для данного параметра для IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT и IFL12LMCT находятся в диапазоне от 0,2 кОм до 200 кОм. Значение по умолчанию – 10 кОм. Значение может быть задано для 12 каналов по отдельности или вместе.

Допустимые значения для данного параметра для IFL12CНизкий, Средний и Высокий. Значение по умолчанию – Низкий. Значение общее для всех 12 каналов.

При включении устройства используется последнее заданное пороговое значение для сигнала о пробое изоляции.

Сигнал о пробое изоляции удаляется после восстановления уровня изоляции на 20% выше порогового значения.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?