7IT02-0407-04

Messa in servizio

Il dispositivo deve essere messo in servizio in modo che sia in grado di rilevare i toroidi e individuare il guasto isolamento nei rispettivi toroidi.

Attivare la modalità di messa in servizio tassativamente nei casi seguenti:

  • installazione di un nuovo dispositivo

  • installazione di uno o più toroidi in un dispositivo installato

  • rimozione di uno o più toroidi da un dispositivo installato

  • sostituzione del toroide con un tipo diverso (esempio: sostituzione del tipo TA30 con il tipo PA50)

  • sostituzione del dispositivo.

L'entrata in modalità messa in servizio non è necessaria quando si ricollega o sostituisce un toroide con un altro toroide dello stesso tipo.

Il dispositivo offre le modalità di messa in servizio seguenti:

  • Automatico

  • Manuale

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?