7IT02-0407-04

Sul display

È possibile configurare il contrasto e la luminosità per il display.

Per accedere ai parametri del display del dispositivo, selezionare Menu > Regolazioni > Display.

I parametri di visualizzazione e i relativi valori consentiti e predefiniti sono i seguenti:

La seguente tabella è profilata. Verificare la profilatura delle righe prima di apportare modifiche.
Parametro Valore predefinito Valori consentiti
Contrasto 50% 10%-100%
Luminosità 100% 10%-100%

Per modificare il valore del parametro, vedere Modifica dei parametri mediante il display.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?