7IT02-0407-04

ION Setup

ION Setup è uno strumento di configurazione e verifica dei dispositivi.

ION Setup comunica con il dispositivo sulla rete e fornisce la configurazione di base, eseguibile tramite HMI e configurazione avanzata, ad es. l'upgrade del firmware e altre funzioni.

Consultare ION Setup per la versione più aggiornata e le istruzioni per l'installazione dello strumento e l'aggiunta del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?