7IT02-0407-04

Power Monitoring Expert

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert è un pacchetto software di supervisione completo per le applicazioni di gestione della potenza.

Il software raccoglie e organizza i dati raccolti dalla rete elettrica dell'impianto e li presenta come informazioni significative sulle quali è possibile eseguire azioni mediante un'interfaccia Web intuitiva.

Power Monitoring Expert comunica con i dispositivi sulla rete allo scopo di fornire:

  • un monitoraggio in tempo reale attraverso un portale Web multiutente;

  • grafici e aggregazione delle tendenze;

  • analisi della qualità della potenza e monitoraggio della conformità;

  • reporting preconfigurato e personalizzato.

Consultare la guida online EcoStruxure™ Power Monitoring Expert per le istruzioni su come aggiungere il dispositivo al sistema per la raccolta e l'analisi dei dati.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?