7IT02-0407-04

Esempio di applicazione: localizzazione dell'allarme isolamento con IMD, dove dispositivo e IMD sono collegati a una rete di comunicazione

Il dispositivo può essere utilizzato per localizzare l'allarme isolamento di un sistema di potenza senza messa a terra con IMD collegato alla rete di comunicazione.

IMD è alimentato dal sistema di potenza senza messa a terra che monitora. IMD è collegato a un neutro (o a una fase) e alla messa a terra. Il dispositivo è collegato ai toroidi. I toroidi sono collegati ai canali del sistema.

IMD monitora l'isolamento del sistema. Il dispositivo localizza il canale in cui si verifica il guasto isolamento. IMD e il dispositivo sono collegati a un supervisore tramite comunicazione Modbus. Questa applicazione è in grado di supportare le azioni seguenti dal livello supervisore:

  • Display:

    • stato prodotto

    • allarme isolamento di tutti i canali (attivo e acquisito)

  • Configurazione remota del prodotto: tutte le impostazioni sono accessibili da remoto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?