Informazioni sul presente manuale
L'uso del manuale è destinato a progettisti, quadristi, installatori, integratori di sistemi e tecnici addetti alla manutenzione che operano sui sistemi di distribuzione elettrica non collegati a terra dotati di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD) con dispositivi di localizzazione guasti per applicazioni medicali.
Il termine "dispositivo" in tutto il manuale si riferisce a IFL12H. Il termine "IMD" in tutto il manuale si riferisce a IM20-H.
Nel manuale si suppone che l'utente conosca il monitoraggio e la localizzazione dell'isolamento e abbia dimestichezza con l'apparecchio e il sistema di potenza nel quale è installato il contatore.
Il manuale non contiene istruzioni su come integrare i dati del dispositivo o configurare il dispositivo mediante sistemi o software di gestione dell'energia.
Contattare il rappresentante di zona Schneider Electric per conoscere le opportunità di formazione aggiuntive disponibili riguardanti il dispositivo.
Utilizzare la versione più aggiornata del firmware del dispositivo per accedere alle funzioni più recenti.
La documentazione più recente sul dispositivo può essere scaricata dal sito www.se.com.
Documenti correlati
| Documentazione | Numero |
|---|---|
| Scheda di istruzioni: localizzatore di guasti isolamento Vigilohm IFL12H | QGH34270 |
| Guida per la messa in servizio: localizzatore di guasti isolamento Vigilohm IFL12H | 7EN02-0420 |
| Catalogo Vigilohm | PLSED310020EN |
| Sistema di messa a terra: soluzione per migliorare la disponibilità della rete elettrica industriale, guida all'applicazione | PLSED110006EN |
| Messa a terra del sistema in BT (schema dei collegamenti di terra in BT (modalità neutro) Dossier tecnico n° 172) | CT172 |
| Messa a terra del sistema IT (neutro non collegato a terra) in BT (schema IT (in neutro isolato) dei collegamenti alla messa a terra in BT, Dossier tecnico n° 178) | CT178 |
| Soluzione sicura per la distribuzione e il monitoraggio della potenza per sale operatorie, guida alle soluzioni | DESWED109024EN |