7IT02-0407-04

Precauzioni di sicurezza

Le operazioni di installazione, cablaggio, verifica e assistenza devono essere eseguite conformemente a tutti i codici elettrici locali e nazionali.

Misure di sicurezza

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare la norma NFPA 70E, CSA Z462 o le norme locali.
  • Scollegare tutti i circuiti di alimentazione dal dispositivo e dall'apparecchio in cui è installato prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio.
  • Per verificare che l'alimentazione sia isolata, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Si suppone che le comunicazioni e il cablaggio I/O siano parti attive pericolose, salvo diversamente specificato.
  • Non superare il valore nominale massimo di questo dispositivo.
  • Scollegare tutti i fili di ingresso e uscita del dispositivo prima di eseguire test dielettrici (applicazione di alta tensione) o Megger.
  • Non shuntare mai un fusibile esterno o un interruttore.
  • Assicurarsi che il sistema senza messa a terra disponga di un dispositivo di monitoraggio dell'isolamento compatibile.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: vedere lo standard IEC 60950-1:2005, allegato W, per maggiori informazioni sulle comunicazioni e sul cablaggio I/O collegato a dispositivi multipli. Vedere lo standard IEC 60364-4-41 per maggiori informazioni sulla protezione contro le scosse elettriche.
AVVERTIMENTO
Funzionamento accidentale
Non utilizzare il dispositivo per il controllo critico o la protezione di persone, animali proprietà o apparecchiature.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
Danno all'apparecchio
  • Non aprire la base del dispositivo.
  • Non tentare di riparare i componenti del dispositivo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?