7IT02-0407-04

Panoramica hardware

Vigilohm IFL12H è dotato di 5 blocchi terminali.
A Relè di allarme
B Alimentatore ausiliario
C LED di stato del prodotto
D LED di comunicazione
E Pulsante menu
F LED allarme assente
G Pulsante ESC
H LED allarme
I 3 pulsanti di menu contestuale
J

Etichetta

NOTA: scansionare il codice QR per visualizzare la documentazione del dispositivo: link codice QR

K Comunicazione RS-485
L 12 connessioni dei toroidi
M Ingresso di tensione
N Schermo LCD
O Guarnizione
P Riferimento commerciale e data di produzione
Q

Etichetta specifiche

NOTA: scansionare il codice QR per visualizzare la documentazione del dispositivo: link codice QR

R Morsetto di montaggio DIN

Riferimenti commerciali dispositivo

Modello Riferimento commerciale
IFL12H IMDIFL12H
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?