7IT02-0407-04

Funzioni Modbus

Il dispositivo supporta i codici funzione Modbus.
La seguente tabella è profilata. Check for profiling before editing.
Codice funzione Nome funzione
Decimale Esadecimale
3 0x03 Lettura registri archivio *
4 0x04 Lettura registri d'ingresso *
6 0x06 Scrittura registro singolo
8 0x08 Modbus diagnostica
16 0x10 Scrittura registri multipli
43 / 14 0x2B / 0E Lettura identificazione dispositivo
43 / 15 0x2B / 0F Ottieni data/ora
43 / 16 0x2B / 10 Imposta data/ora

Lettura richiesta di identificazione dispositivo

Numero Tipo Valore
0 VendorName

Schneider Electric

1 ProductCode IMDIFL12H
2 MajorMinorRevision XXX.YYY.ZZZ
3 VendorURL

www.se.com

4 ProductName Localizzatore di guasti isolamento
5 ModelName IFL12H

Il dispositivo risponde a qualunque tipo di richiesta (base, normale, estesa).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?