Risoluzione dei problemi
La tabella seguente descrive i potenziali problemi, le possibili cause, i controlli che si possono effettuare e le possibili soluzioni per ciascuno di essi. Se, dopo aver consultato questa tabella, il problema non è stato ancora risolto, contattare il proprio Schneider Electric rappresentante vendite per richiedere assistenza.
| Potenziale problema | Possibile causa | Possibile soluzione |
|---|---|---|
|
All'accensione, il dispositivo non visualizza alcun messaggio. |
Assenza di alimentazione al dispositivo. |
Controllare che l'alimentatore ausiliario sia presente. |
| L'alimentatore ausiliario non è conforme. |
Controllare la tensione ausiliaria. |
|
|
Il dispositivo ha segnalato un guasto isolamento, ma il sistema non mostra segni di comportamento anomalo. |
La soglia dell'allarme isolamento non è adeguata. |
Controllare il valore esistente della soglia dell'allarme isolamento. Modificare la soglia dell'allarme isolamento in modo opportuno. |
|
È stato deliberatamente creato un guasto isolamento, ma il dispositivo non è riuscito a rilevarlo. |
Il valore della resistenza utilizzato per simulare il guasto è maggiore del valore della soglia allarme isolamento. | Utilizzare un valore della resistenza inferiore alla soglia allarme isolamento oppure modificare la soglia allarme isolamento. |
| Il guasto non viene rilevato tra il neutro e la terra. | Ricominciare controllando che ci si trovi tra il neutro e la terra. | |
|
L'IMD rileva un guasto, il dispositivo non rileva guasti. |
La soglia dell'allarme isolamento non è adeguata. |
Controllare il valore esistente della soglia dell'allarme isolamento. Modificare la soglia dell'allarme isolamento in modo opportuno. |
| Sono presenti guasti sulla stessa fase su varie linee di alimentazione e il segnale non è sufficiente per localizzare il guasto con la soglia del dispositivo selezionata. | ||
| Il guasto si trova in una posizione del sistema non collegato a terra non monitorata dal dispositivo, come il bus tra le derivazioni. | Controllare la presenza di guasti isolamento a monte del dispositivo con il kit di localizzazione guasti portatile. | |
|
Il dispositivo segnala un allarme ma l'IMD non rileva un guasto. |
La soglia dell'allarme isolamento non è adeguata. |
Controllare il valore esistente della soglia dell'allarme isolamento. Modificare la soglia dell'allarme isolamento in modo opportuno. |
|
L'isolamento del sistema non collegato a terra può essere cambiata nel tempo o in condizioni diverse. |
Controllare la cronologia della resistenza dell'isolamento sull'IMD e verificare se occorre modificare la soglia. |
|
|
Comportamento del relè di allarme invertito (disattivato al posto di attivato o viceversa) |
Cablaggio relè errato |
Modificare il cablaggio del relè per garantire il comportamento del relè previsto. |
|
Allarme ancora attivo anche dopo la soluzione del guasto |
Il secondo guasto è presente sul circuito derivato indicato (stesso conduttore sotto tensione, stessa linea di alimentazione) |
Controllare e correggere il secondo guasto. |
| Il LED di stato del prodotto emette una luce rossa e il display indica che si è verificato un errore durante la verifica automatica. | Errore interno | Scollegare brevemente l'alimentatore ausiliario del dispositivo. |
| Sebbene il dispositivo sia dotato di alimentatore, il LED di stato del prodotto non si accende. | Spia difettosa | Riavviare la verifica automatica e controllare che il LED di stato del prodotto si accenda brevemente. |
| Il LED allarme non si accende in caso di guasto. | Spia difettosa | Riavviare la verifica automatica e controllare che il LED di allarme si accenda brevemente. |