7IT02-0407-04

Monitoraggio isolamento sistema di potenza

Il dispositivo monitora l'isolamento del sistema di potenza senza messa a terra in resistenza conformemente al seguente schema della tempistica, che rappresenta le impostazioni predefinite:

1 L'isolamento della rete è normale e non è presente alcun allarme sui canali.
2 Si è verificato un guasto isolamento sul canale 4. Allarme attivo visualizzato sul canale 4. Premere il pulsante per acquisire l'allarme. Per ulteriori informazioni sulle modalità del relè, consultare Modalità relè.
3 Si è verificato un guasto isolamento sul canale 4. Allarme attivo acquisito.
4 Il guasto isolamento viene corretto. Il LED allarme si spegne. Il dispositivo torna allo stato normale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?