7IT02-0407-04

Ecoreach

Ecoreach è una soluzione software che consente di configurare e mettere in servizio il dispositivo smart.

Ecoreach comunica con il dispositivo sulla rete e fornisce le funzioni seguenti:

  • Rilevamento dispositivi automatico

  • Check up e controllo dispositivi

  • Upgrade firmware

Vedere Ecoreach per le istruzioni di installazione della soluzione e per aggiungere il dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?