7IT02-0407-04

Messa in servizio manuale

Il dispositivo deve essere messo in servizio manualmente se il toroide collegato non è uno dei toroidi consigliati.

NOTA: consultare il catalogo Vigilohm per l'elenco più aggiornato di toroidi compatibili.
  1. Selezionare Menu > Regolazioni > Messa in servizio > Manuale.
    Nella schermata Manuale sono visualizzati la griglia dei canali e un punto lampeggiante sulla griglia del canale 1. Ciò indica che il canale 1 è stato selezionato.
  2. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Per mettere in servizio il canale 1, premere il pulsante .

    • Per mettere in servizio altri canali, premere il pulsante per passare al canale desiderato, quindi premere il pulsante .

    • Per mettere in servizio tutti i canali, premere il pulsante e il pulsante .

    Viene visualizzata la schermata Spire toroide.

  3. Impostare le spire toroide (valori consentiti: da 300 a 3000) e premere il pulsante . Per impostare le spire toroide, vedere Modifica dei parametri mediante il display.

    • Se il rapporto delle spire è valido, viene visualizzato il messaggio Salvato.

    • Se il rapporto delle spire non è valido, viene visualizzato il messaggio Errore. Selezionare il rapporto di spire corretto.

  4. Premere il tasto Esc.
    Nella schermata Manuale sono visualizzati la griglia dei canali e un punto lampeggiante sulla griglia del canale 1. Ciò indica che il canale 1 è stato selezionato.
  5. Eseguire e per altri canali fuori servizio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?