7IT02-0407-04

Panoramica verifica automatica

Il dispositivo effettua la verifica automatica in background per rilevare eventuali guasti potenziali nei circuiti interni ed esterni.

La funzione di verifica automatica del dispositivo verifica:

  • Il prodotto: spie, elettronica interna.

  • La catena di misura e il relè allarme isolamento.

Per avviare la verifica automatica premere il pulsante del menu contestuale T nella schermata Riepilogo. La verifica automatica è disattivata durante il guasto isolamento, l'errore prodotto o di sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?