Messa in servizio automatica
- Alla prima accensione o quando si ripristinano le impostazioni
di fabbrica, il dispositivo visualizza il messaggio Rilevamento toroide con una barra di avanzamento percentuale.NOTA: alla prima accensione o quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica, il dispositivo esegue la messa in servizio automatica.
-
Se viene rilevato il toroide, viene visualizzata la schermata Messa in servizio. In questa schermata è visualizzato lo stato della messa in servizio. La tabella seguente contiene le informazioni dei vari display della griglia della messa in servizio.
Display HMI Informazioni Canale 4 messo in servizio Canale 4 messo fuori servizio Canale 4 messo in servizio con guasto isolamento NOTA: il canale 4 funge da esempio. I display sono applicabili a tutti i 12 canali.NOTA: se è stato collegato un toroide diverso da uno dei toroidi consigliati, il dispositivo deve essere messo in servizio manualmente. Vedere Messa in servizio manuale. consultare il catalogo Vigilohm per l'elenco più aggiornato di toroidi compatibili. -
Se il toroide non viene rilevato, viene visualizzato il messaggio Nessun toroide. Eseguire una delle operazioni seguenti:
-
Controllare se il toroide è collegato in modo corretto, quindi selezionare . Il dispositivo esegue la messa in servizio automatica.
-
Il toroide collegato non è uno dei toroidi consigliati. Il dispositivo deve essere messo in servizio manualmente. Vedere Messa in servizio manuale.
NOTA: consultare il catalogo Vigilohm per l'elenco più aggiornato di toroidi compatibili. -
-
- È possibile controllare il cablaggio del sistema. Per il controllo, vedere Controllo della connessioni dei cavi. Se non si desidera effettuare il controllo, ignorare questa fase e passare alla successiva.
- Premere il pulsante
per uscire dalla modalità di messa in servizio
NOTA: il dispositivo esce automaticamente dalla modalità di messa in servizio dopo un'ora, se non si esegue l'uscita manuale.Il dispositivo visualizza la schermata Riepilogo e l'icona dell'orologio lampeggia a indicare che è necessario impostare la data e l'ora.NOTA: se è stato collegato un nuovo toroide o se è stato sostituito un toroide, selezionare . Il dispositivo esegue la messa in servizio automatica.