EIO0000004350_00

Front USB

Habilita y desactiva el puerto USB frontal en el Display Module.

Conf. por defecto: Off (Desactivar)

Cuando este producto está conectado a un host que no es Harmony P6 Panel Type:
sólo aparece el icono Extend Display.

Cuando este producto está conectado a Harmony P6 Panel Type:
Aparece un icono para cada display conectado. Cuando selecciona un icono, el display asociado parpadea para que pueda identificar cuál display debe configurar.

Front Display: Harmony P6 Panel Type
Extend Display: Este producto

NOTA:
  • Si el USB frontal está habilitado, aumenta el riesgo de accesos no autorizados y una infección de software malicioso. Desactive el USB frontal después de utilizarlo.

  • Esta configuración está desactivada en los modelos sin un puerto USB frontal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.