EIO0000004348_00

Front USB

Active/désactive le port USB avant sur le Display Module.

Par défaut : Off (désactiver)

Lorsque ce produit est connecté à un hôte qui n'est pas l'écran Harmony P6 :
Seule l'icône Extend Display s'affiche.

Lorsque ce produit est connecté à l'écran Harmony P6 :
Une icône s'affiche pour chaque écran connecté. Lorsque vous sélectionnez une icône, l'écran associé clignote afin que vous puissiez identifier l'écran à configurer.

Front Display : Écran Harmony P6
Extend Display : Ce produit

NOTE:
  • Si l'USB avant est activé, le risque d'accès non autorisé et d'infection par logiciel malveillant augmente. Désactivez l'USB avant après l'utilisation.

  • Sur les modèles sans port USB avant, ce paramètre est désactivé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.