EIO0000004350_00

Especificaciones eléctricas

  HMIFP600TMD HMIFP600WCD
Tensión de entrada nominal 24 Vcc
Límites de tensión de entrada 18...31,2 Vcc
Caída de tensión 10 ms o menos
Consumo de energía Máx. HMIFP6600TM: 17,6 W
HMIFP6700TM: 22,4 W
HMIFP6500WC: 12,4 W
HMIFP6600WC: 15,9 W
HMIFP6700WC: 20,0 W
HMIFP6800WC: 30,6 W
HMIFP6900WC: 31,8 W
Cuando la pantalla apaga la retroiluminación (modo de espera) 9,4 W 5,9 W
Corriente de entrada 30 A o menos
Inmunidad al ruido Tensión de ruido: 1000 Vp-p
Duración del pulso: 1 μs
Tiempo de subida: 1 ns
(a través de un simulador de ruidos)
Resistencia de la tensión 1000 Vca por un minuto (entre los bornes de carga y de FG)
Resistencia de aislamiento 500 Vcc, 10 MΩ o más (entre los terminales de carga y de la toma de tierra)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.