DOCA0110ES-07

Ethernet

Descripción

En esta página se muestran las lecturas acumuladas de Ethernet desde la última activación de la pasarela Link150. Si la energía de la pasarela Link150 termina o se reinicia el dispositivo a causa de un cambio de configuración u otro evento, todos los valores acumulados se restablecerán a 0.

Procedimiento de restablecimiento

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de Link150, haga clic en Diagnósticos.

Abre el menú Diagnósticos.

2

Desde el menú Diagnósticos, en el submenú Comunicación, haga clic en Ethernet.

Muestra las estadísticas de Ethernet.

3

Haga clic en Restablecer en la sección Estadísticas globales de Ethernet.

Restablece los datos de diagnóstico acumulativo del Link150 a 0.

Interpretación de las estadísticas de Ethernet

Estadística de Ethernet

Descripción

Tramas transmitidas correctamente

Número de tramas transmitidas

Tramas recibidas correctamente

Número de tramas recibidas

Errores de recepción

Número de tramas con errores durante la recepción

Errores de transmisión

Número de tramas con errores durante la transmisión

Estadísticas por puerto

Descripción

Estadísticas de los puertos 1 y 2 de Ethernet

Velocidad del enlace

Velocidad operativa (10 Mbps o 100 Mbits/s)

Modo dúplex

Modo actual de funcionamiento (full duplex o half duplex)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.