DOCA0110FR-07

Ethernet

Description

Cette page affiche les mesures Ethernet accumulées depuis la dernière activation de la passerelle Link150. Si l'alimentation de la passerelle Link150 est coupée ou que le dispositif est réinitialisé en raison d'une modification de configuration ou d'un autre événement, toutes les valeurs cumulatives sont remises à 0.

Procédure de réinitialisation

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Diagnostics.

Ouvre le menu Diagnostic.

2

A partir du menu Diagnostic, dans le sous-menu Communication, cliquez sur Ethernet.

Affiche les statistiques Ethernet.

3

Cliquez sur Réinitialisation dans la section Statistiques globales Ethernet.

Remet les données cumulées de diagnostic Link150 à 0.

Interprétation des statistiques Ethernet

Statistiques Ethernet

Description

Trames transmises OK

Nombre de trames transmises

Trames reçues OK

Nombre de trames reçues

Erreurs de réception

Nombre de trames en erreur pendant la réception

Erreurs de transmission

Nombre de trames en erreur pendant l'émission

Statistiques par port

Description

Statistiques des ports Ethernet 1 et 2

Vitesse de liaison

Vitesse d'exploitation (10 ou 100 Mbits/s)

Mode duplex

Mode d'exploitation actuel (duplex intégral ou semi-duplex)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.