DOCA0110DE-07

Ethernet

Beschreibung

Diese Seite zeigt die Ethernet-Abfragen, die seit der letzten Aktivierung des Link150-Gateways angesammelt wurden. Wenn die Stromversorgung zum Link150-Gateway getrennt wird oder das Gerät wegen einer Konfigurationsänderung oder eines anderen Ereignisses zurückgesetzt wird, werden alle kumulierten Werte auf 0 zurückgesetzt.

Verfahren zum Zurücksetzen

Schritt

Aktion

Ergebnis

1

Klicken Sie in der Link150-Menüleiste auf Diagnose.

Das Menü Diagnose wird geöffnet.

2

Klicken Sie im Menü Diagnose im Untermenü Kommunikation auf Ethernet.

Die Ethernet-Statistiken werden angezeigt.

3

Klicken Sie im Abschnitt Ethernet Global Statistik auf Zurücksetzen.

Setzt die kumulative Link150-Diagnosedaten auf 0 zurück.

Interpretieren der Ethernet-Statistiken

Ethernet-Statistik

Beschreibung

Übertragene Frames OK

Anzahl erfolgreich übertragener Frames

Korrekt erhaltene Frames

Anzahl erfolgreich empfangener Frames

Empfangsfehler

Anzahl der fehlerhaften Frames beim Empfang

Übertragungsfehler

Anzahl der fehlerhaften Frames bei der Übertragung

Statistik per Port

Beschreibung

Statistiken von Ethernet Port 1 und 2

Verbindungsgeschwindigkeit

Betriebsgeschwindigkeit (10 Mbps oder 100 Mbit/s)

Duplex Mode

Aktueller Betriebsmodus (Voll-Duplex oder Halb-Duplex)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.