DOCA0110FR-07

Description du matériel

A

ETH1 : Port de communication Ethernet 1

B

ETH2 : Port de communication Ethernet 2 (Power over Ethernet)

C

Bornier d’alimentation 24 V CC

D

Voyants de communication Ethernet

E

Voyant d'état du module

F

Voyant d'état du réseau

G

Cache transparent scellable

H

Broche de réinitialisation de l'adresse IP

I

Voyant d'état du trafic RS485

J

Bouton de redémarrage progressif du dispositif (accessible cache fermé)

K

Voyant d'état du trafic RS232

L

Etiquette comportant le nom du dispositif

M

Port RS232

N

Port RS485

O

Connexion à la terre

Bornier d'alimentation 24 VCC

La passerelle Link150 est alimentée en 24 VCC ou via PoE (Power-over-Ethernet). Il est conseillé d'utiliser un courant à tension limitée/intensité limitée homologué UL et approuvé UL ou une alimentation de Classe 2 avec 24 VCC, 500 mA minimum.

NOTE: lorsque le module est raccordé au réseau PoE et au 24 VCC, la perte de l'alimentation 24 VCC entraîne une perte de communication temporaire jusqu'à ce que le dispositif soit alimenté par PoE.

Dans le cas d'un raccordement à une alimentation 24 VCC, utilisez un conducteur en cuivre uniquement.

Commutateur Ethernet avec ports PoE endspan

A

Commutateur Ethernet avec ports PoE endspan

B

Port de communication Ethernet 1

C

Port de communication Ethernet 2 (PoE)

Commutateur Ethernet avec ports PoE midspan

A

Commutateur Ethernet

B

Injecteur PoE midspan

C

Port de communication Ethernet 1

D

Port de communication Ethernet 2 (PoE)

Voyants de communication Ethernet

Les LED Ethernet deux couleurs indiquent l'état des communications sur les ports Ethernet ETH1 et ETH2.

LED

Etat

Jaune

Liaison 10 Mbits/s

Jaune clignotante

Activité 10 Mbits/s

Vert

Liaison 100 Mbits/s

Verte clignotante

Activité 100 Mbits/s

Voyant d'état du module

La LED d'état du module deux couleurs indique l'état de la passerelle Link150.

LED

Etat

Eteinte fixe

Aucune alimentation

Verte fixe

Dispositif opérationnel

Rouge fixe

Hors service

Verte clignotante (allumée pendant 500 ms, éteinte pendant 500 ms)

Firmware corrompu

Rouge clignotante

Mode dégradé

Verte/rouge clignotante (verte pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms)

Auto-test

NOTE:

  • Lorsque la broche de réinitialisation de l'adresse IP est relâchée après 5 secondes et avant 10 secondes, la LED d'état du module clignote en vert jusqu'à ce que la broche soit relâchée.

  • Lorsque la broche de réinitialisation de l'adresse IP est relâchée après 15 secondes, la LED d'état du module est verte fixe.

Voyant d'état du réseau

La LED d'état du réseau deux couleurs indique l'état du réseau de la passerelle Link150.

LED

Etat

Eteinte

Aucune alimentation ou adresse IP

Verte fixe

Adresse IP valide

Rouge fixe

Adresse IP dupliquée

Vert/rouge clignotante (verte pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms)

Auto-test en cours

Orange fixe

Erreur dans la configuration IP ou dans l'adresse IP par défaut

Voyant du trafic RS232

La LED jaune du trafic de ligne série RS232 indique si des messages sont en cours d'émission ou de réception sur le réseau de ligne série RS232 via la passerelle Link150. Elle clignote lors de l'émission et de la réception de messages. Sinon, elle est éteinte.

Voyant du trafic RS485

La LED jaune du trafic de ligne série RS485 indique si des messages sont en cours d'émission ou de réception sur le réseau de ligne série RS485 via la passerelle Link150. Elle clignote lors de l'émission et de la réception de messages. Sinon, elle est éteinte.

Broche de réinitialisation de l'adresse IP

Lorsque la broche de réinitialisation de l'adresse IP est enfoncée pendant 1 à 5 secondes, le mode d'acquisition de l'adresse IP est réinitialisé sur la valeur d'usine par défaut (DHCP).

Réinitialisation des valeurs d'usine

Lorsque la broche de réinitialisation de l'adresse IP est enfoncée pendant 10 à 15 secondes, toutes les informations configurables par l'utilisateur sont réinitialisées sur les valeurs d'usine par défaut.

Bouton de redémarrage progressif du dispositif

Appuyez sur le bouton de redémarrage progressif du dispositif pendant 10 à 15 secondes pour redémarrer progressivement la passerelle Link150. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Dépannage.

Schéma de raccordement RS232

A

Port série RS232

B

RJ45 vers DB9

C

Câble croisé RJ45

Numéro de broche

Nom de signal

Description

1

DSR

Ensemble de données prêt

2

DCD

Détection de la porteuse de données

3

DTR

Terminal de données prêt

4

GND

Terre

5

RX

Réception de données

6

TX

Transmission de données

7

CTS

Prêt à émettre

8

RTS

Demande d'émission

Schéma de raccordement RS 485 à 2 fils

A

Port série RS485

B

Câble RJ45 (VW3A8306D30 est un accessoire de raccordement RJ45)

Numéro de broche

Nom de signal

Description

1

D1

Pas de connexion

2

D0

Pas de connexion

3

NC

Pas de connexion

4

D1

Données+

5

D0

Données-

6

NC

Pas de connexion

7

NC

Pas de connexion

8

GND

Terre

Blindage

Blindage

Schéma de raccordement RS485 2 fils avec adaptateur de câble Link150

A

Port série RS485

B

Adaptateur de câble Link150 (PH68385 est un accessoire de raccordement RJ45)

C

Belden 9841

Brochage pour RJ45 de passerelle et adaptateur

Nom de signal

Description

1

D1

Pas de connexion

2

D0

Pas de connexion

3

NC

Pas de connexion

4

D1

Données+

5

D0

Données-

6

NC

Pas de connexion

7

NC

Pas de connexion

8

GND

Terre

Blindage

Blindage

Schéma de raccordement RS 485 à 4 fils

A

Port série RS485

B

Câble RJ45 (VW3A8306D30 est un accessoire de raccordement RJ45)

Numéro de broche

Nom de signal

Description

1

RX-

Réception de données-

2

RX+

Réception de données+

3

NC

Pas de connexion

4

TX+

Transmission de données+

5

TX-

Transmission de données-

6

NC

Pas de connexion

7

NC

Pas de connexion

8

GND

Terre

Blindage

Blindage

Schéma de raccordement RS485 4 fils avec adaptateur de câble Link150

A

Port série RS485

B

Adaptateur de câble Link150 (PH68385 est un accessoire de raccordement RJ45)

C

Belden 8723 ou 9842

Brochage pour RJ45 de passerelle et adaptateur

Nom de signal

Description

1

RX-

Réception de données-

2

RX+

Réception de données+

3

NC

Pas de connexion

4

TX+

Transmission de données+

5

TX-

Transmission de données-

6

NC

Pas de connexion

7

NC

Pas de connexion

8

GND

Terre

Blindage

Blindage

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.