DOCA0110FR-07

Lire les registres de dispositifs

Description

Cette option permet à la passerelle Link150 de lire les registres Modbus sur le dispositif sélectionné.

Procédure de lecture

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Diagnostics.

Ouvre le menu Diagnostic.

2

A partir du menu Diagnostic, dans le sous-menu Commmunication, cliquez sur Lire les registres de dispositifs.

Ouvre la page Lire les registres de dispositifs.

3

Sélectionnez le dispositif dans la liste Nom du dispositif.

Sélectionne le dispositif dans la liste.

4

Renseignez les champs ID local (ou effectuez une sélection dans la liste des dispositifs définis), Registre de démarrage et Nombre de registres.

Définit les registres à lire sur le dispositif spécifié.

NOTE: le paramètre ID local est désactivé en mode esclave.

5

Sélectionnez le type de données.

Le type de données approprié est sélectionné.

6

Pour changer l'affichage des données Modbus dans la colonne Valeur, sélectionnez Décimal, Hexadécimal, Binaire ou ASCII.

Sélectionne la façon dont les valeurs de données sont affichées.

7

Cliquez sur Lire.

Lit le registre de dispositif selon la configuration choisie.

Paramètres Lire les registres de dispositifs du Link150

Paramètre

Description

Réglages

Nom du dispositif

Sélectionne un dispositif à lire dans la liste des dispositifs précédemment ajoutés.

NOTE: Lorsque le dispositif est en mode esclave, le bouton Lire est disponible même si aucun nom n'est sélectionné dans la liste Nom du dispositif.

-

ID local

Adresse (ID local) du dispositif qui doit être lu.

NOTE: Le paramètre ID local est désactivé en mode esclave.

1 (réglage d'usine)

Registre de démarrage

Numéro de registre au format décimal.

  • 0 à 65535

  • 1000 (réglage d'usine)

Nombre de registres

Nombre de registres à lire.

  • 1 à 125

  • 10 (réglage d'usine)

Registre

Répertorie les registres par numéro au format décimal.

-

Valeur

Répertorie les données stockées pour un registre. Les valeurs récupérées dépendent du dispositif connecté à la passerelle Link150. Pour plus d'informations sur les valeurs de registre enregistrées, consultez la documentation relative à l'appareil connecté.

-

Type de données

Dresse la liste des types de données disponibles pour le dispositif.

  • Registres de maintien (réglage d'usine)

  • Registres d'entrée

  • Bobines d'entrée

  • Bobines de sortie

Options Décimal, Hexadécimal, Binaire et ASCII

Ces différentes options permettent de modifier l'affichage des données de la colonne Valeur.

Décimal (réglage d'usine)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.