DOCA0110ES-07

Lectura de los registros del dispositivo

Descripción

En esta página, la pasarela Link150 puede leer los registros Modbus desde el dispositivo seleccionado.

Procedimiento de lectura

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús de Link150, haga clic en Diagnósticos.

Abre el menú Diagnósticos.

2

Desde el menú Diagnósticos, en el submenú Comunicación, haga clic en Lectura de los registros del dispositivo.

Abre la página Lectura de los registros del dispositivo.

3

Seleccione el dispositivo de la lista Nombre del dispositivo.

Selecciona el dispositivo de la lista.

4

Escriba el ID local (o seleccione un valor en la lista de dispositivos definidos), el Registro de inicio y, a continuación, el Número de registros.

Permite escribir los registros que se leerán desde el dispositivo especificado.

NOTA: El parámetro ID local está desactivado en modo esclavo.

5

Seleccione el Tipo de datos.

Selecciona el tipo de datos adecuado.

6

Para cambiar la forma en que se muestran los datos de Modbus en la columna Valor, seleccione Decimal, Hexadecimal, Binario o ASCII.

Selecciona la forma en que se muestran los valores de los datos.

7

Haga clic en Leer.

Lee el registro del dispositivo según la configuración seleccionada.

Parámetros de registro del dispositivo de lectura del Link150

Parámetro

Descripción

Ajustes

Nombre del dispositivo

Selecciona un dispositivo para su lectura desde la lista de dispositivos añadidos anteriormente.

NOTA: Si el dispositivo está en modo de esclavo, el botón Lectura está disponible aunque no se seleccione ningún nombre de la lista Nombre del dispositivo.

-

ID local

Dirección (ID local) del dispositivo que se va a leer.

NOTA: El parámetro ID local está desactivado en modo esclavo.

1 (ajuste de fábrica)

Registro inicial

Número de registros en formato decimal.

  • 0–65535

  • 1000 (ajuste de fábrica)

Número de registros

El número de registros para leer.

  • 1–125

  • 10 (ajuste de fábrica)

Registro

Enumera los números de registro en formato decimal.

-

Valor

Enumera los datos almacenados en un registro. Los valores recuperados dependen del dispositivo conectado a la pasarela Link150. Consulte la documentación del dispositivo conectado para obtener más información sobre los valores de registro almacenados.

-

Tipo de datos

Enumera los tipos de datos disponibles para el dispositivo.

  • Registros de mantenimiento (ajuste de fábrica)

  • Registros de entrada

  • Bobinas de entrada

  • Bobinas de salida

Opciones Decimal, Hexadecimal, Binario, ASCII

Seleccione una opción para especificar la forma en que se mostrarán los datos de la columna Valor.

Decimal (ajuste de fábrica)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.