0614IB1702

Masterpact MTZ - 海拔

Masterpact MTZ 设备设计用于在低于 2,000 米(6562 英尺)的海拔工作,并经过了相关测试。

在高于 2,000 米(6562 英尺)的海拔处,环境空气的特性(电阻、冷却容量)会使产品特性降低,具体如下:

特性

海拔高度

2,000 米
(6,562 英尺)

3,000 米
(9,843 英尺)

4,000 米
(13,123 英尺)

5,000 米
(16,505 英尺)

脉冲耐受电压 (kV)

12

11

10

8

额定绝缘电压 (V)

1,000

900

780

700

最大额定工作电压 50/60 Hz (V)

690

690

630

560

40°C (104°F) 时的额定电流 (A)

1 x In

0.99 x In

0.96 x In

0.94 x In

注: 可通过插值法求得中间值。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.