0614IB1702

Masterpact MTZ1 固定式设备

固定式 Masterpact MTZ1 描述

下图为固定式设备的标准版本。

  1. 安装侧板

  2. 提手

  3. 灭弧栅

  4. 故障脱扣复位按钮

  5. 分闸按钮

  6. 合闸按钮

  7. 用于标配件的端子块

  8. 前罩

  9. 弹簧储能手柄

  10. 按钮锁罩 (VBP)(选配)

  11. 铭牌

  12. 弹簧储能和准备合闸指示

  13. 主触点位置指示

  14. 用于查看机械操作计数器 (CDM)(选配)的窗口

  15. 控制单元

  16. 控制单元透明罩

固定式 Masterpact MTZ1 附件描述

下图示出了可供固定式设备使用的附件。对于 Z1 和 Z2,请参见以下图片。

  1. ULP 端口模块

  2. 用于选配件的端子块

  3. 四个辅助开关 (OF)(标配)

  4. 弹簧储能马达 (MCH)

  5. 机械操作计数器(CDM)

  6. 标准过流脱扣开关 (SDE1)

  7. 可选配的过流脱扣开关 (SDE2) 或电气远程复位装置 (RES)

  8. 微动开关


  9. 可编程触点 (M2C)

  10. 隔离模块

  11. 欠压线圈 (MN) 或分励脱扣线圈 (MX2)

  12. 分励合闸线圈 (XF)

  13. 分励脱扣线圈 (MX1)

  14. 准备合闸触点 (PF)

  15. 用钥匙锁 (VSPO) 锁定在分闸位置(不兼容 BPFE 按钮)

  16. 使用挂锁 (VCPO) 锁定在分闸位置

  17. 电气合闸按钮 (BPFE)

固定式 Masterpact MTZ1 端子块描述

标配端子块

选配端子块

端子块分配

标识

说明

标配/选配

COM

供 Micrologic X 控制单元的外部电源使用的端子块

或 ULP 端口模块

标配

选配

UC1

区域选择联锁 (UC1)、矩形互感器或 MDGF 模块输入

标配

UC2

中性线外部互感器、矩形互感器或 MDGF 模块输入

标配

SDE2/RES

过流脱扣开关 2 (SDE2) 或电气远程复位装置 (RES)

选配

M2C/UC4/ESM

可编程触点 (M2C) 或外部电压连接器

选配

UC3

外部电压连接器

  • 3P 设备的标配件

  • 4P 设备的选配件

SDE1

过流脱扣开关1 (SDE1)

标配

MN/MX2

欠压线圈 (MN) 或分励脱扣线圈 (MX2)

选配

MX1

分励脱扣线圈 (MX1)

选配

XF

分励合闸线圈 (XF)

选配

PF

准备合闸触点 (PF)

选配

MCH

弹簧储能马达 (MCH)

选配

OF21–OF24

4 个辅助开关 (OF)

标配

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.