0614IB1702

Masterpact MTZ1 用户指南

适用范围

本文档适用于 Masterpact MTZ1 断路器和开关。

文档范围

本指南旨在为用户、安装人员以及维护人员提供操作 Masterpact™ MTZ1 断路器和开关所需的技术信息。

这些设备符合以下标准:

低压电源断路器(抽出式/固定式)

绝缘塑壳式断路器(抽出式/固定式)

ANSI C37.13

ANSI C37.16

ANSI C37.17

ANSI C37.50

UL1066*

CSA C22.2 No 311

UL 489*

CSA C22.2 No. 5-02*

本文档中提供的信息包含有关此处所涉及产品之性能的一般说明和/或技术特性。本文档并非用于 (也不代替) 确定这些产品对于特定用户应用场合的适用性或可靠性。任何此类用户或设备集成商都有责任就相关特定应用场合或使用方面对产品执行适当且完整的风险分析、评估和测试。Schneider Electric 或其任何附属机构或子公司对于误用此处包含的信息而产生的后果概不负责。如果您有关于改进或更正此出版物的任何建议、或者从中发现错误,请通知 Schneider Electric。

未经 Schneider Electric 明确书面许可,不得以任何形式或任何手段(无论是电子手段还是机械手段)翻印本文档的任何内容。

在安装和使用本产品时,必须遵守国家、地区和当地的所有相关的安全法规。出于安全方面的考虑和为了帮助确保符合归档的系统数据,只允许制造商对各个组件进行维修。

当设备用于具有技术安全要求的应用场合时,必须遵守有关的使用说明。

商标

Schneider Electric、Square D、Masterpact、Micrologic、Enerlin’X 和 Ecoreach 是 Schneider Electric Industries SAS 或其附属公司所拥有的商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

相关文档

文档标题

语言

部件号

Micrologic X 控制单元 - 用户指南

英语

DOCA0102EN

西班牙语

DOCA0102ES

法语

DOCA0102FR

中文

DOCA0102ZH

Masterpact MTZ - Modbus 通讯指南

英语

DOCA0105EN

西班牙语

DOCA0105ES

法语

DOCA0105FR

中文

DOCA0105ZH

Masterpact MTZ 断路器 - 维护指南

英语

DOCA0099EN

西班牙语

DOCA0099ES

法语

DOCA0099FR

中文

DOCA0099ZH

Masterpact MTZ 断路器和开关 - 目录

英语

0614CT1701

用于单个断路器的 Enerlin’X IO 输入/输出应用程序模块 - 用户指南

英语

0613IB1317

西班牙语

0613IB1318

法语

0613IB1319

中文

0613IB1320

用于单个断路器的 Enerlin’X IFE 以太网接口 - 用户指南

英语

DOCA0084EN

西班牙语

DOCA0084ES

法语

DOCA0084FR

中文

DOCA0084ZH

用于单个 Masterpact MTZ 抽出式断路器的 Enerlin’X EIFE 嵌入式以太网接口 - 用户指南

英语

DOCA0106EN

西班牙语

DOCA0106ES

法语

DOCA0106FR

中文

DOCA0106ZH

Enerlin’X FDM128 - 用于 8 台设备的以太网显示器 - 用户指南

英语

DOCA0037EN

西班牙语

DOCA0037ES

法语

DOCA0037FR

中文

DOCA0037ZH

ULP 系统 - 用户指南

英语

DOCA0093EN

西班牙语

DOCA0093ES

法语

DOCA0093FR

中文

DOCA0093ZH

您可以在我们的网站下载这些技术出版物和其他技术信息:

http://www.schneider-electric.com/ww/en/download

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.