0614IB1702

Masterpact MTZ - 电磁干扰

Masterpact MTZ 设备具有针对以下情形的保护:

  • 由产生电磁干扰的设备引起的过电压。

  • 由大气干扰或者配电系统中断(例如,照明系统断电)引起的过电压。

  • 设备发射无线电波(例如,无线电发射器、步话机或雷达)。

  • 用户产生的静电放电。

Masterpact MTZ 设备顺利通过了 IEC 60947-2 附录 F 定义的电磁兼容性 (EMC) 测试。

设备通过了以上测试,并且因此:

  • 因电磁干扰造成的意外脱扣不会发生。

  • 符合脱扣次数规定。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.