0614IB1702

Masterpact MTZ1 检查和 Micrologic X 控制单元设置

Masterpact MTZ 设备目检

步骤

操作

1

记录设备识别信息,包括变电站名称、配电盘名称、Masterpact MTZ 设备类型、Micrologic X 型号和序列号、Micrologic X 类型以及保护设置。

2

确认设备未受损、安装正确、且牢牢固定在配电盘中。

3

检查端子块处 3 个相之间的间隙。

4

确认设备外壳背面无残留碎屑。

5

确认设备的接地端子与正确的接地电缆牢固连接。

6

确认所有外表面均为受损。

7

如果可以,纠正所有不合格的地方。必须向资产管理部门告知设备的所有不合格之处。

Masterpact MTZ 设备连接线和二次接线的状况

检查配电盘中的设备安装情况以及所有连接的紧密度(主接线和二次接线)。

确认所有二次接线和附件都正确安装:

  • 二次电气接线

  • 端子块

  • 辅助电路的接线

Masterpact MTZ 设备固件兼容性检查

利用 Ecoreach 软件,检查智能模块单元 (IMU) 中 Micrologic X 控制单元和 ULP 模块的固件是否为最新固件且彼此兼容。ULP 模块是 EIFE、IFE 或 IFM 通讯接口兼 IO 模块。

步骤

操作

1

利用电缆将运行 Ecoreach 软件的 PC 连接到 Micrologic X 控制单元正面的 mini USB 端口。

2

建立连接。Ecoreach 软件读取控制单元的参数。

3

在 Ecoreach 上,使用总体系统固件状态/兼容性表来显示以下信息:

  • IMU 设备的已安装固件版本(Micrologic X 控制单元和 ULP 模块)。

  • Schneider Electric 系统更新网站上可用的设备最新固件版本。

  • 实现系统兼容的建议措施。

有关更多信息,请参阅 Ecoreach 在线帮助 (DOCA0069EN)

4

请遵循实现系统兼容的建议措施。

Micrologic X 控制单元设置

注意
运行失控危险
  • 设备只能由有资格的人员,利用安装保护系统研究的结果进行配置和设定。
  • 在安装调试期间及进行任何更改之后,检查 Micrologic X 配置和保护功能设置是否与此研究的结果一致。
  • Micrologic X 保护功能缺省设置为最小值,但若为长延时保护功能,则缺省设置为最大值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

利用连接到 Micrologic X 控制单元的 Ecoreach 软件检查设置。

步骤

操作

1

利用电缆将运行 Ecoreach 软件的 PC 连接到 Micrologic X 控制单元正面的 mini USB 端口。

2

建立连接。Ecoreach 软件将读取控制单元的参数。

3

确认控制单元中读取的设置与应用要求相符。如有必要,利用 Ecoreach 软件改正设置:

  • 保护设置必须根据安装保护系统研究来定义。

  • 其他设置必须根据具体应用来定义。

4

填写项目和设备数据。

5

利用 Ecoreach 软件生成项目报告,并根据需要保存或打印项目报告。

注: 可用的保护功能取决于 Micrologic X 控制单元的类型及其相关选配件。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.