0614IB1702

Masterpact MTZ - 极端环境条件

Masterpact MTZ 设备顺利通过了以下标准定义的极端环境条件测试:

标准

标题

IEC 60068-2-1

干冷,-40°C (-40°F) 下

IEC 60068-2-2

干热,+85°C (+185°F) 下

IEC 60068-2-30

湿热(温度 +55°C (+131°F),相对湿度 95%)

IEC 60068-2-52 2 级

盐雾

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.