0614IB1702

在因电气故障而脱扣之后复位断路器

Masterpact MTZ1 断路器复位程序

下表显示了在因电气故障而脱扣之后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。

步骤

描述

1

利用 Micrologic X 控制单元 HMI 明确脱扣原因。

2

在 Micrologic X 控制单元上确认脱扣消息。

3

清除网络上的电气故障。

4

短路后,检查断路器和配电盘。

5

复位断路器(参见 复位 Masterpact /MTZ 设备)。

6

断路器准备好合闸后,将其重新合闸(参见使 Masterpact MTZ1 机构合闸)。

识别 Masterpact MTZ 脱扣原因

脱扣原因 LED

控制单元

说明

Micrologic 3.0 X、5.0 X、6.0 X

由于长时保护导致的脱扣。

Micrologic 5.0 X、6.0 X

由于短延时保护或瞬时保护导致的脱扣。

Micrologic 3.0 X、5.0 X

未使用。

Micrologic 6.0 X

由于接地故障保护导致的脱扣。

Micrologic 3.0 X、5.0 X、6.0 X

由于其他保护(可选保护)导致的脱扣。

注: 可以利用运行 Masterpact MTZ Mobile App 的智能手机获得诊断帮助。

在 Micrologic X 控制单元上确认脱扣消息

步骤

操作

1

按下确定,查看显示屏上的脱扣原因详情。

2

查看两个脱扣上下文屏幕:

  • 屏幕 1:脱扣保护的名称和设置。脱扣的日期和时间。

  • 屏幕 2:脱扣前的电流值。

3

按“确定”,确认脱扣,并返回到主页菜单。

注:如果事件超时后仍未确认脱扣,则会再次显示弹出屏幕。

4

将测试/复位按钮按住 3 秒,复位控制单元,然后熄灭脱扣原因 LED 和工作 LED。

使 Masterpact MTZ 断路器重新合闸前先清除电气故障

事实上,断路器的脱扣并不会修复下游电气设备的电气故障原因。

小心
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸断路器,如有必要,请修理下游电气设备。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

在检查保护装置下游的电气设备之前,必须隔离进电。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462、NOM 029-STPS 或相应当地标准。
  • 必须由具备相应资质的电气人员安装和维修该设备。
  • 断开所有电源,然后再进行维护检查。在断电、测试、接地和标记之前,假定所有电路都带电。仔细考虑所有电源,包括电反馈和控制电源的可能性。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 更换所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

短路脱扣后检查 Masterpact MTZ 断路器和配电盘

在因短延时或瞬时保护而发生短路脱扣之后,必须检查断路器和配电盘的设备外壳内是否存在烟垢或裂痕。

请参阅 Masterpact MTZ 断路器 - 维护指南 (DOCA0099EN)并联系 Schneider Electric 现场服务代表。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.