0614IB1702

Masterpact MTZ1 产品系列

Masterpact MTZ1 产品系列描述

对于高达 600 Vac 的交流电源系统,Masterpact MTZ1 系列断路器和开关的额定电流为 800 至 1600 A。这个系列只有一种框架尺寸。

以下电源系统中包含 Masterpact MTZ1设备:

  • 三极 (3P)

  • 四极 (4P)

设备有以下安装类型:

  • 固定式

  • 抽出式

如需全面了解可用的断路器和开关的型号、壳架等级、断续流额定值、互感器规格和脱扣单元,请参阅 Masterpact MTZ 断路器和开关 - 目录 (0614CT1701)

Masterpact MTZ1 产品系列惯例

在本指南中,术语 Masterpact MTZ 设备涵盖断路器和开关。

Masterpact MTZ1 断路器

提供以下分断类型:

  • H、N、N1:高短路级别

  • L、L1、LF:强限流和显著保护下的极高短路级别

断路器配备有 Micrologic™ X 控制单元。

如需全面了解可用的断路器型号、壳架等级、断续流额定值、互感器额定值和控制单元,请参阅 Masterpact MTZ 断路器和开关 - 目录 (0614CT1701)

Masterpact MTZ1 四极 (4P) 设备上的中性线位置

在四极设备上,中性线作为标配件设置在左侧。断路器没有位于右侧的中性线。对于开关,用户可以将中性线位置更改到右侧。开关随附有标签套件。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.