0614IB1702

Masterpact MTZ - 环境温度

Masterpact MTZ 设备可在以下温度条件下工作:

  • 具有针对 -25°C 至 +70°C(-13°F 至 +158°F)的环境温度指定的电气和机械特性。

  • 在低至 -35°C (-31°F) 的温度下,能够利用分闸按钮手动使断路器合闸。

储存条件如下:

  • -40°C 至 +85°C(-40°F 至 +185°F)(对于不带控制单元的设备)。

  • -25°C 至 +85°C(-13°F 至 +185°F)(对于控制单元)。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.