0614IB1702

复位 Masterpact /MTZ 设备

复位条件

发生脱扣后,必须先复位设备,然后才能使设备合闸。

复位可以在所有控制模式下进行。

复位 Masterpact MTZ1 机构

根据设备配置及其附件,可以有多种方式复位设备:

复位类型

附件

复位操作

机械

将设备正面的故障脱扣复位按钮按入。这个复位操作始终可以执行。按入故障脱扣复位按钮后,会复位过流脱扣开关 (SDE),并允许设备合闸。

自动
(RAR 自动复位)


通信 (XF diag&com) 或标准 (XF) 分励合闸线圈


脱扣后,RAR 自动复位功能允许在不按入故障脱扣复位按钮的情况下使设备合闸。在使用该选件的情况下,必须使用分励合闸线圈 (XF)。

机械指示器和过流脱扣开关 (SDE) 保持在检测到的故障位置。

如要复位过流脱扣开关 (SDE) 和机械指示器,请按入故障脱扣复位按钮。

弹簧储能马达 (MCH)

外部按钮
(RES 电气远程复位装置)


外部按钮


按下通过客户端子块连接到电气远程复位装置 (RES) 的外部按钮。

在使用该选件的情况下,必须使用合闸线圈 (XF)。

电气远程复位装置 (RES) 使过流脱扣开关 (SDE) 和机械指示器复位,并允许设备合闸。

注: 如已安装 SDE2,则无法安装电气远程复位装置 (RES)。

电气远程复位装置 (RES)


通信 (XF diag&com) 或标准 (XF) 分励合闸线圈

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.