0614IB1702

使 Masterpact /MTZ 设备分闸

分闸条件

如要使设备分闸,设备必须已合闸 (I)。

注: 分闸指令始终优先于分闸指令。

使 Masterpact MTZ1 机构分闸

在全部控制模式下,设备的分闸方式如下:

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 手动使断路器分闸,从而关闭为下游设备供电的所有电源。
  • 在设备上或内部作业之前,确保使用规格适当的电压传感设备来确认电源已关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

分闸类型

控制模式

附件

分闸操作

机械

“手动”、“自动:本地”;或者“自动:远程”

按下设备正面的分闸按钮。

这个分闸操作随时都可以执行。

自动

“手动”、“自动:本地”;或者“自动:远程”

欠压线圈 (MN),具有或不具有 MN 延迟单元

欠压线圈 (MN) 在发生压降时自动使设备分闸。

通过外部按钮

“手动”、“自动:本地”;或者“自动:远程”

客户接入的外部按钮

按下通过客户端子块连接到分励脱扣线圈 (MN) 或欠压线圈 (MN) 的外部按钮。

当欠压线圈 (MN) 连接到 MN 延迟单元时,设备以相应的时延分闸。

MX 或 MN 附件:

  • 通信 (XF diag&com) 或标准 (F) 分励合闸线圈

  • 欠压线圈 (MN),具有或不具有 MN 延迟单元

如果设备未分闸,请参阅 Masterpact MTZ1 故障排除

在自动控制模式下使 Masterpact MTZ1 机构分闸

此外,当配置了自动控制模式时,还能够以如下方式使设备分闸。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器分闸或者关断电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

分闸类型

控制模式

附件

分闸操作

通过 IO 模块

“自动:本地”;或者“自动:远程”

通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)

利用 IO 模块的预定义应用程序 2“断路器操作”来使设备分闸。

  • 在 IO 模块将设备设置为本地控制模式的情况下,数字量输入上连接的本地按钮发出分闸命令。

  • 在 IO 模块将设备设置为远程控制模式的情况下,数字量输入上连接的远程 PLC 输出发出分闸命令。

请参阅用于单个断路器的 Enerlin’X IO 输入/输出应用程序模块 - 用户指南 (0613IB1317)

ULP 端口

IO 模块

通过 Ecoreach 软件

自动:本地

通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)

通过在 PC 上运行的 Ecoreach 软件向设备发送分闸命令,该 PC 通过 Micrologic X 控制单元上的 mini USB 端口本地连接到设备。

此分闸操作受到密码保护。请参阅 Ecoreach 在线帮助 (DOCA0069EN)

通过 Masterpact MTZ Mobile App

自动:本地

通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)

籍由蓝牙无线通讯,通过搭载有 Masterpact Operation Assistant Digital Module 的 Masterpact MTZ Mobile App 向设备发送分闸命令。分闸操作受到密码保护。

Masterpact Operation Assistant Digital Module

通过通讯

自动:远程

通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)

通过通讯网络向设备发送分闸命令。

此分闸操作受到密码保护。请参阅 Masterpact MTZ - Modbus 通讯指南 (OCA0105EN)

注: 可利用在经由通讯网络连接到设备的 PC 上运行的 Ecoreach 软件来发送分闸命令。

ULP 端口

通讯接口

通过 IFE/EIFE 网页

自动:远程

通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)

通过 IFE/EIFE 控制网页向设备发送分闸命令。

此分闸操作受到密码保护。

请参阅:

ULP 端口模块

通讯接口

如果设备未分闸,请参阅 Masterpact MTZ1 故障排除

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.