0614IB1702

Masterpact MTZ1 抽出式设备

抽出式 Masterpact MTZ1 定义

抽出式设备由断路器或开关(Masterpact 设备,又称为运动件)以及抽架(或固定件)组成。

Masterpact MTZ1 运动件描述

  1. 提手

  2. 灭弧栅

  3. 故障脱扣复位按钮

  4. 分闸按钮

  5. 合闸按钮

  6. 可拆卸触点模块罩

  7. 前罩

  8. 弹簧储能手柄

  9. 按钮锁罩 (VBP)(选配)

  10. 铭牌

  11. 弹簧储能和准备合闸指示

  12. 主触点位置指示

  13. 用于查看机械操作计数器 (CDM)(选配)的窗口

  14. 控制单元

  15. 控制单元透明罩

抽出式 Masterpact MTZ1 附件描述

下图示出了可供抽出式设备的运动件使用的附件。对于 Z1 和 Z2,请参见以下图片。

  1. 抽架防错部件

  2. 可拆卸触点模块

  3. 辅助开关 (OF)(标配)

  4. 弹簧储能马达 (MCH)

  5. 机械操作计数器(CDM)

  6. 过流脱扣开关 (SDE1)

  7. 可选配的过流脱扣开关 (SDE2) 或电气远程复位装置 (RES)

  8. 微动开关

  9. 可编程触点 (M2C)

  10. 隔离模块

  11. 欠压线圈 (MN) 或分励脱扣线圈 (MX2)

  12. 分励合闸线圈 (XF)

  13. 分励脱扣线圈 (MX1)

  14. 准备合闸触点 (PF)

  15. 用钥匙锁 (VSPO) 锁定在分闸位置(不兼容 BPFE 按钮)

  16. 使用挂锁 (VCPO) 锁定在分闸位置

  17. 电气合闸按钮 (BPFE)

Masterpact MTZ1 抽架描述

下图为标准抽架。

 
  1. 提手

  2. 用于标配件的端子块

  3. 端子块铭牌

  4. 抽架挂锁

  5. 运动件位置指示

  6. 摇进摇出手柄插孔

  7. “停止释能”按钮

  8. 摇进摇出手柄储存仓

  9. 摇进摇出手柄

  10. 抽出握把

  11. 延伸轨道

  12. 顶部安全挡板(UL/ANSI 设备选配)

  13. 底部安全挡板(UL/ANSI 设备选配)

  14. 抽架防错部件(IEC 设备选配)

Masterpact MTZ1 抽架附件描述

可用于抽架的附件。

  1. 用于选配件的端子块

  2. ULP 端口模块与 EIFE 接口之间的连接线

  3. 嵌入式以太网接口 (EIFE)

  4. 抽架钥匙锁 (VSPD)

  5. 开门进退联锁装置 (VPOC)

  6. 二次接线端子盖板 (CB)

  7. 门联锁装置 (VPEC)

Masterpact MTZ1 抽架端子块描述

标配端子块

选配端子块

端子块

标识

说明

标配或选配

A

CE2–CE3

2 个连接位置触点 (CE)

选配

B

COM

供 Micrologic X 控制单元的外部电源使用的端子块

标配

或 ULP 端口模块

选配

UC1

区域选择联锁 (ZSI)、矩形互感器或 MDGF 模块输入

标配

UC2

中性线外部互感器、矩形互感器或 MDGF 模块输入

标配

SDE2/RES

过流脱扣开关 2 (SDE2) 或电气远程复位装置 (RES)

选配

MTC/UC4/ESM

可编程触点 (M2C) 或外部电压连接器

选配

UC3

电压连接器

  • 3P 设备的标配件

  • 4P 设备的选配件

SDE1

过流脱扣开关1 (SDE1)

标配

MN/MX2

欠压线圈 (MN) 或
分励脱扣线圈 (MX2)

选配

MX1

分励脱扣线圈 (MX1)

选配

XF

分励合闸线圈 (XF)

选配

PF

准备合闸触点 (PF)

选配

MCH

弹簧储能马达 (MCH)

选配

OF1-OF4

4 个辅助开关 (OF)

标配

C(无 EIFE)

CD1-CD2

2 个退出位置触点 (CD)

选配

CE1

1 个连接位置触点 (CE)

选配

CT1

1 个测试位置触点 (CT)

选配

D(有 EIFE)

EIFE

嵌入式以太网接口 (EIFE)

选配

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.