0614IB1702

Masterpact MTZ - 工业环境

Masterpact MTZ 设备能够在 IEC 60947 定义的工业环境(污染等级达到 3级)中工作。

检查设备是否安装在没有过多灰尘且拥有适当冷却功能的配电盘中。

条件

标准

腐蚀性工业气氛

根据 IEC 60721-3-3 的 3C3 类

海盐全年平均日浓度为 0.8 至 8 mg/m²

符合 IEC 60721-2-5

机械活性物质

根据 IEC 60721-3-3 的 3S3 类

除这些条件之外,Masterpact MTZ 设备还必须安装在 IP 防护等级不低于 IP54 级的配电盘中。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.