0614IB1702

Micrologic X 控制单元描述

Micrologic X 控制单元包括:

  • Micrologic X 状态 LED。

  • 本地 HMI,包括图形显示,其中包含彩色背光、上下文按钮以及专用按钮。

  • 用于监测断路器操作以及脱扣和报警来源的 LED。

控制单元布局

  1. 就绪指示灯

  2. 工作 LED

  3. ERMS LED

  4. HMI 显示屏

  5. 退出按钮 ESC

  6. 三个上下文按钮

  7. 主页按钮

  8. NFC 无线通讯区域

  9. 蓝牙 LED

  10. 蓝牙激活按钮

  11. 用于接地故障保护的测试按钮 (Micrologic 6.0 X)

  12. 用于脱扣原因 LED 和报警的测试/复位按钮

  13. 橡胶盖下方的 Mini USB 端口

  14. 过载和脱扣原因 LED

  15. 用于内部电池的盖

  16. 供电模块 (VPS)(可选)

  17. 用于指示 VPS 正在对控制单元供电的 VPS LED

  18. 产品信息的对应二维码

  19. 控制单元识别号

  20. 控制单元类型

  21. 额定电流与断路器的额定电流相同的互感器插头

  22. 塑料盖

Micrologic X 状态 LED

LED 指示灯

说明

就绪

控制单元准备好提供标准保护时,就绪 LED 闪烁。

工作 LED 指示断路器的总体健康状态。

  • LED 熄灭:断路器工作状况良好

  • 橙色 LED:非紧急警告消息

  • 红色 LED:需要即刻处理的警告消息

ERMS

ERMS(维护安全设定)LED 包含以下状态:

  • 蓝色 LED:ERMS 已启用

  • LED 熄灭:ERMS 已禁用

包含上下文按钮和专用按钮的本地 HMI 显示屏

本地 HMI 屏幕和按钮用于:

  • 导航菜单结构

  • 显示监测值

  • 访问和编辑配置设置

NFC 通讯区域

利用 NFC 通讯区域在运行 Masterpact MTZ Mobile App 的智能手机与 Micrologic X 控制单元之间建立 NFC 连接。连接建立后,断路器工作数据会自动上传到智能手机。

蓝牙激活按钮和 LED

使用蓝牙激活按钮在运行 Masterpact MTZ Mobile App 的智能手机与 Micrologic X 控制单元之间建立蓝牙低能量连接。连接建立后,可通过智能手机监视和控制断路器。

蓝牙 LED 闪烁指示蓝牙设备正在通讯。

Micrologic X 控制单元测试按钮

使用该测试按钮来测试 Micrologic 6.0 X 控制单元的接地故障保护。

Micrologic X 控制单元测试/复位按钮

测试/复位按钮执行以下功能:

  • 测试内部电池或检查 LED 功能:将测试/复位按钮按住不超过 3 秒,4 个脱扣原因 LED 便会熄灭 1 秒。其结果为以下其中一个:

    • 4 个脱扣原因 LED 亮 2 秒:电池状态良好。

    • 4 个脱扣原因 LED 相继闪烁 2 秒:电池将达到其寿命终点。更换电池。

    • 4 个脱扣原因 LED 未亮起:更换电池。

  • 复位:按住测试/复位按钮超过 3 秒,即可复位控制单元。脱扣原因 LED 和工作 LED 熄灭。

注: 若 Micrologic X 控制单元未籍由 24 Vdc 电源或者通过 USB 连接受电,则可以按住测试/复位按钮 15 秒,从而重启 Micrologic X 控制单元。标准保护功能在重启期间保持激活。

Micrologic X 控制单元 Mini USB 端口

移除 mini USB 端口的橡胶盖,连接以下设备:

  • 连接 Mobile Power Pack,以为 Micrologic X 控制单元供电。

  • 通过 USB OTG 连接来连接运行 Masterpact MTZ Mobile App 的智能电话。

  • 配备有 Ecoreach 软件的 PC

注: Micrologic X 控制单元不支持 USB 存储盘。即使使用适配器连接了 USB 存储盘,也不会传输数据。

Micrologic X 控制单元过载和脱扣原因 LED

四个脱扣原因 LED 的指示取决于控制单元的类型。

LED

说明

Micrologic 3.0 X、5.0 X、6.0 X:过载预警,过载超过长延时保护 Ir 设置的 90% 并且低于 105%。

Micrologic 3.0 X、5.0 X、6.0 X:过载报警,过载超过长延时保护 Ir 设置的 105%。

Micrologic 3.0 X、5.0 X、6.0 X:由于长延时保护导致的脱扣。

Micrologic 3.0 X:由于瞬时保护导致的脱扣。

Micrologic 5.0 X、6.0 X:由于短延时保护或瞬时保护导致的脱扣。

Micrologic 3.0 X、5.0 X:未使用
Micrologic 6.0 X:由于接地故障保护导致的脱扣。

Micrologic 3.0 X、5.0 X、6.0 X:由于其他保护(通过数字模块激活的可选保护)导致的脱扣。

Micrologic 3.0 X、5.0 X、6.0 X:无效的 Micrologic 控制单元自测试

注: 如果 Micrologic X 控制单元未受电,脱扣原因 LED 会在四小时后熄灭。在这个时间之后,可以按下测试/复位按钮再次点亮这些指示灯。

Micrologic X 内部电池

在缺失任何其他电源的情况下,内部电池为脱扣原因 LED 和主要诊断功能供电。

Micrologic X VPS 供电模块

可选的 VPS 供电模块是 Micrologic X 控制单元的内部电压源。

Micrologic 控制单元二维码

在使用运行二维码读码器且连接到互联网的智能手机读取 Micrologic X 控制单元正面的二维码时,会显示 Go2SE 登录页(参见 Go2SE 登录页)。登录页显示设备相关信息,以及菜单列表。

Micrologic X 控制单元识别号

识别号包括以下组成部分:

  • Micrologic X 控制单元的序列号,格式为 FFFFFFYYWWDXXXXX。

  • 控制单元的商业型号,格式为 LV8XXXX。

使用识别号来寄存 Micrologic X 控制单元。

通过寄存 Micrologic X 控制单元,您能够拥有最新的记录并实现可追溯性。

Micrologic X 控制单元类型

该代码指示 Micrologic 控制单元的类型:

  • 数字(例如,3.0)定义控制单元提供的保护类型。

  • 字母 (X) 表示范围。

Micrologic X 互感器插头

保护范围取决于额定电流 In,这个值由存在于 Micrologic X 控制单元下方的互感器插头定义。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.