0614IB1702

Masterpact MTZ1 设置终检和报告

Masterpact MTZ 设备终检

试运行测试结束后,进行以下检查:

步骤

操作

1

确认连接点的紧固扭矩正确,设备内部未留有任何工具或物体,并且所有设备、门和保护盖都已设置到位。

2

确认设备关闭(分闸位置),且合闸弹簧已储能。

通过 Ecoreach 软件生成的项目报告

Ecoreach 软件生成项目报告,其中列出了该项目的设备。它针对每个设备提供以下信息:

  • 断路器识别数据。

  • Micrologic X 识别数据,包括已安装的数字模块的列表。

  • 附件列表,其中包括内部附件(比如 M2C 可编程触点)和外部模块(比如 IO 模块)。

  • Micrologic X 控制单元的保护设置。

  • 报警设置。

  • IFE、EIFE 或 IFM 通讯接口设置。

通过 Ecoreach 软件生成的通讯测试报告

Ecoreach 软件执行通讯测试,并生成测试报告。它针对每个设备提供以下信息:

  • 设备的名称和类型。

  • 通讯类型。

  • 设备或网关的地址。

  • 连接状态。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.