0614IB1702

在因无效的 Micrologic X 控制单元自测试而脱扣之后复位断路器

Masterpact MTZ1 断路器复位程序

下表显示了在因电气故障而脱扣之后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。

步骤

描述

1

利用 Micrologic X 控制单元 HMI 明确脱扣原因。

2

在 Micrologic X 控制单元上确认脱扣消息。

3

清除网络上的电气故障。

4

短路后,检查断路器和配电盘。

5

复位断路器(参见 复位 Masterpact /MTZ 设备)。

6

断路器准备好合闸后,将其重新合闸(参见使 Masterpact MTZ1 机构合闸)。

Micrologic X 显示屏脱扣消息确认

步骤

操作

1

按“确定”。

屏幕显示:

  • 脱扣原因描述。

  • 脱扣原因发生的日期和时间。

2

请查看下表中的潜在脱扣原因,执行建议的操作。

3

按“确定”,确认脱扣,并返回到主页菜单。

4

将测试/复位按钮按住 3 秒,复位控制单元,然后熄灭脱扣原因 LED 和工作 LED。

因无效的 Micrologic X 控制单元自测试而脱扣后的建议操作

代码

脱扣消息

说明

建议操作

0x1400

0x1404

0x1405

0x1406

0x1416

CU 自测试重大故障

控制单元自测试检测到控制单元存在重大操作故障。

注: 控制单元可能使、也可能不使设备脱扣,具体取决于故障预置位置是如何配置的。

致电 Schneider Electric 现场服务部门,请他们更换控制单元。

0x1402

内部电流互感器已断开

控制单元自测试检测到断路器的内部互感器已断开连接。

致电 Schneider Electric 现场服务部门,请他们更换控制单元。

0x1403

ENCT 已断开

控制单元自测试检测到断路器的外部中性线电流互感器已断开连接。

重新连接外部中性线电流互感器 (ENCT)。

0x6407

自诊断脱扣

控制单元出于未知原因而使断路器脱扣。

致电 Schneider Electric 现场服务部门,请他们更换控制单元。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.