0614IB1702

诊断 Masterpact X 错误消息

下表显示了在从 Micrologic X 控制单元接收到错误消息后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。

阶段

描述

1

识别检测到的错误。

2

在 Micrologic X 显示屏上确认原因。

3

查看错误消息列表,执行建议的操作。

发现问题

Micrologic X 控制单元检测到内部问题时,会显示错误消息。

错误消息示例:

确认错误消息

在 Micrologic X 控制单元显示屏上确认错误消息。

步骤

操作

1

请查看下表中的错误消息列表,执行建议的操作。

2

按“确定”,确认消息,然后回到主页菜单。

3

将测试/复位按钮按住 3 秒,复位控制单元。

接收到错误消息后应执行的操作

接收到 Micrologic X 控制单元错误消息后的建议操作。

代码

错误消息

说明

建议操作

1 至 24
157
190

服务未执行 - 内部问题

所请求的操作因为内部问题而未执行。

重复执行引起错误消息的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 Micrologic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题依然存在,请致电 Schneider Electric 现场服务部门。

158

被拒绝的命令正在执行

Micrologic X 控制单元同时检测到多个命令(比如在 IO 与控制单元之间)。

重复执行此命令。

169

被拒绝的命令已经处于所请求的状态。

Micrologic X 控制单元已经处于所请求的状态。

确认 Micrologic X 控制单元处于所请求的状态。如若不然,重复执行此命令。

174

会话密钥无效

由于会话密钥无效,所请求的操作未执行。

重复执行引起错误消息的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 Micrologic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题依然存在,请致电 Schneider Electric 现场服务部门。

175

在会话范围外

所请求的操作未执行,因为它不在会话范围内。

重复执行引起错误消息的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 Micrologic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题依然存在,请致电 Schneider Electric 现场服务部门。

176

会话已经打开

Micrologic X 控制单元同时检测到多个设置会话(比如 Ecoreach 和控制单元)。

按下“确定”,清除消息,然后重复执行此命令。

177

没有打开的会话

未在五分钟内执行提交/应用操作。

启动新会话,重新输入设置,然后提交并应用这些设置。

180

Bluetooth 已禁用!请转至“配置”菜单启用。

Micrologic X 控制单元的蓝牙通讯尚未启用。

通过 Micrologic X 控制单元菜单 > 配置 > 通讯 > 蓝牙,来启用蓝牙通讯。

有关谁能够开展建议操作的更多信息,请咨询 Schneider Electric 现场服务代表。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.