0614IB1702

启用 ERMS 功能的条件

在购买了 Energy Reduction Maintenance Settings Digital Module 且将其安装到了 Micrologic X 控制单元上后,即可使用维护安全设定 (ERMS) 功能。

维护安全设定 (ERMS) 功能的工作原理

ERMS 功能启用方法如下:

  • 使用 Masterpact MTZ Mobile App(受密码保护)。
    运行 Masterpact MTZ Mobile App 的智能手机与 Micrologic X 控制单元之间存在数字锁定关系。

  • 使用连接到可选 ERMS 开关模块 (ESM) 的外部选择开关。
    ESM 模块安装在断路器上,并连接到可被挂锁的外部选择开关。ERMS 功能通过转动外部选择开关来启用。

ERMS 功能可以通过 Masterpact MTZ Mobile App(受密码保护)和外部选择开关启用。

ERMS 功能必须通过启用了此功能的接口来禁用:

  • 如果此功能通过智能手机启用,则必须也通过同一智能手机禁用。

  • 如果此功能通过连接到 ESM 模块的外部 ERMS 开关启用,则必须也通过此 ERMS 开关禁用。

  • 如果此功能同时通过智能手机和 ERMS 开关两者启用,则必须也通过智能手机和 ERMS 开关两者禁用。

在 ERMS 功能已启用的情况下:

  • 位于 Micrologic X 控制单元正面的蓝色 ERMS LED (A) 亮起.

  • 快速查看滚动中断,且以蓝色背光显示 ERMS 已启用消息。

  • 所有屏幕,弹出消息除外,都以蓝色背光显示.

有关更多信息,请参阅 Micrologic X - 控制单元 - 用户指南(参见 相关文档)。

启用 ERMS 功能

注意
断电风险
确认激活前正确配置了维护安全设定 (ERMS) 保护设置。
如不遵循这些说明,可能因断电导致服务丢失。

根据设备配置及其附件,可以有多种方式启用 ERMS:

类型

附件

操作

通过 Masterpact MTZ Mobile App

籍由蓝牙无线通讯或 USB OTG 连接,通过 Masterpact MTZ Mobile App 发送分闸命令,以此启用 ERMS 功能。此操作受到密码保护。

通过连接到 ESM 模块的外部选择开关

  • ERMS 开关模块 (ESM)

  • 外部选择开关

将外部选择开关转到启用位置

禁用维护安全设定 (ERMS) 功能

危险
电击、爆炸或弧闪危险
在禁用维护安全设定 (ERMS) 功能前:
  • 仔细检查工作区域,移除设备中遗留的一切工具和物体。
  • 确保所有人员远离设备,且设备、门和盖均设置到位。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

在通过智能手机启用了 ERMS 功能时,数字锁定功能可在运行 Masterpact MTZ Mobile App 的智能手机与 Micrologic X 控制单元之间建立数字锁定。数字锁定功能确保在通过智能手机启用了 ERMS 功能时,必须通过同一智能手机禁用此功能。

ERMS 功能的禁用方式取决于其启用方式:

类型

附件

操作

通过 Masterpact MTZ Mobile App

在启用 ERMS 功能的同一智能手机上禁用此功能

通过外部选择开关

  • ERMS 开关模块 (ESM)

  • 外部选择开关

将外部选择开关转到禁用位置

通过 Masterpact MTZ Mobile App 和外部选择开关

  • ERMS 开关模块 (ESM)

  • 外部选择开关

  • 在启用 ERMS 功能的同一智能手机上禁用此功能

  • 将外部选择开关转到禁用位置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?