Dépannage : Opérations de contrôle depuis le réseau de communication
Définition
Les opérations de contrôle comprennent les commandes d'ouverture et de fermeture de l'appareil émises par le réseau de communication.
Pour plus d'informations sur les opérations de contrôle via le réseau de communication, reportez-vous aux documents suivants référencés dans la section Documents à consulter au début du présent guide :
-
DOCA0105•• Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Communication Modbus - Guide utilisateur
-
DOCA0162•• Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Guide de communication IEC 61850
Impossible de contrôler l'appareil avec un contrôleur distant connecté à partir d'une interface IFE, EIFE ou IFM
|
Description du problème |
Symptôme |
Causes probables |
Solutions |
|---|---|---|---|
|
Impossible d'ouvrir ou de fermer l'appareil. |
– |
Le mode de contrôle de l'appareil est réglé sur Manuel. |
Passez au mode de contrôle Auto. |
|
– |
L'appareil est en mode de contrôle automatique local. |
Passez au mode de contrôle automatique à distance. |
|
|
– |
Les commandes de contrôle à distance sont désactivées par le commutateur de verrouillage situé à l'avant de l'interface IFE. |
Placez le commutateur de verrouillage en position Déverrouillé à l'avant de l'interface IFE. |
|
|
– |
L'interface EIFE est verrouillée par le logiciel EcoStruxure Power Commission. |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, choisissez et modifiez la valeur du paramètre de en . |
|
|
La commande d'ouverture ou de fermeture renvoie une erreur Modbus de code 01. |
Dans la commande d'ouverture ou de fermeture, le mot de passe est incorrect ou les droits d'accès de l'utilisateur sont insuffisants. |
Envoyez la commande d'ouverture ou de fermeture avec un mot de passe valide. En cas de droits d'accès insuffisants, vérifiez la validité du mot de passe auprès de l'administrateur système. En cas de perte du mot de passe, reportez-vous à la documentation DOCA0105•• Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Communication Modbus - Guide utilisateur référencée dans la section Documents à consulter au début du présent guide. |
|
|
Impossible de fermer l'appareil. |
– |
La commande de fermeture est inhibée par le module IO. |
Activez la commande de fermeture à l’aide d’un commutateur de sélection raccordé à une entrée numérique du module IO (I=1). |
|
La commande de fermeture est inhibée par une commande provenant du réseau de communication ou du logiciel EcoStruxure Power Commission. |
Utilisez la commande Configurer l'inhibition de fermeture du disjoncteur pour activer l'ordre de fermeture. |
L'inhibition de la fermeture par le module IO n'est pas opérationnelle
|
Description du problème |
Cause probable |
Solution |
|---|---|---|
|
L’appareil peut être fermé lorsque le commutateur de sélection câblé sur une entrée numérique du module IO est défini sur Inhibit (I4=0). |
Le paramètre MicroLogic X de est désactivé. |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, dans le menu , dans , changez la valeur du paramètre pour l’. |
Vérifications supplémentaires
Si les actions de dépannage indiquées ci-dessus sont sans effet, le problème peut être lié aux opérations mécaniques ou électriques de l'appareil. Consultez les informations de dépannage relatives aux Opérations de contrôle mécanique et Opérations de contrôle électrique.