DOCA0103ES-07

Solución de problemas: Operaciones de control desde la pantalla FDM128

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Definición

Las operaciones de control incluyen comandos para abrir y cerrar el aparato desde la pantalla FDM128.

Para obtener información acerca de las operaciones de control realizadas desde la pantalla FDM128, consulte DOCA0037•• Enerlin'X FDM128 - Pantalla Ethernet para ocho dispositivos - Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

El aparato no se puede controlar desde la pantalla FDM128

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

En la pantalla de FDM128, en la vista Aparato, el submenú Control aparece atenuado en gris.

No ha iniciado sesión como administrador.

Inicie sesión en la pantalla de FDM128 como administrador.

La contraseña es incorrecta: se ha cometido un error al introducir la contraseña o el usuario no tiene suficientes derechos de acceso.

Introduzca una contraseña válida.

En el caso de derechos de acceso insuficientes, compruebe la validez de la contraseña con el administrador del sistema.

Comprobaciones adicionales

Si las acciones de solución de problemas previamente descritas no funcionan, puede que el problema esté relacionado con la red de comunicación. Consulte la información de solución de problemas referente a la red de comunicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?