DOCA0103ES-07

Programación del mantenimiento

Descripción general

11/2024 @Experts: This topic is shared in DOCA0099 MTZ Maintenance Guide, DOCA0103 MTZ End-User Maintenance Procedures and DOCA0104 MTZ Manufacturer Maintenance Procedures. Any changes made will be made in all these guides

La unidad de control MicroLogic X proporciona información para ayudar a programar las operaciones de mantenimiento preventivo. Supervisa los programas de mantenimiento realizados y genera eventos para indicar que debe llevarse a cabo el mantenimiento.

Para obtener más información sobre la función del programa de mantenimiento, consulte MasterPacT MTZ - MicroLogic X en los documentos relacionados al principio de esta guía.

Principio de funcionamiento

La unidad de control MicroLogic X genera eventos para indicar que debe llevarse a cabo el mantenimiento.

La programación de las operaciones de mantenimiento depende de lo siguiente:

  • Las condiciones de entorno y funcionamiento del interruptor automático MasterPacT MTZ.

  • El nivel crítico de la aplicación de usuario.

  • La fecha del último programa de mantenimiento realizado y declarado utilizando el software EcoStruxure Power Commission.

Los eventos de la programación del mantenimiento básico y estándar del usuario y los eventos de mantenimiento de fabricante se calculan de este modo:

  • Para el primer evento:

    • A partir de la fecha de puesta en marcha del interruptor automático, si esta fecha se declara con el software EcoStruxure Power Commission.

    • De lo contrario, a partir de la fecha de montaje del interruptor automático.

  • Para eventos posteriores, a partir de la fecha del programa de mantenimiento anterior realizado (rutinario, intermedio o de fabricante), si la fecha se declara con el software EcoStruxure Power Commission.

    NOTA: Los eventos de la programación del mantenimiento de fabricante se calculan a partir del programa de mantenimiento de fabricante anterior realizado y declarado con el software EcoStruxure Power Commission.

Si la fecha del programa de mantenimiento realizado no se declara con el software EcoStruxure Power Commission, la unidad de control MicroLogic X sigue utilizando la fecha de puesta en marcha o la fecha de montaje para calcular los eventos de la programación del mantenimiento.

NOTA: Los eventos de mantenimiento básico corresponden al mantenimiento rutinario del usuario final descrito en esta guía. Los eventos de mantenimiento estándar corresponden al mantenimiento intermedio del usuario final descrito en esta guía.

Configuración de la programación del mantenimiento

La programación del mantenimiento se determina a partir de los parámetros registrados y de la configuración declarada siguientes.

La unidad de control MicroLogic X registra los siguientes parámetros para las condiciones del entorno:

  • Temperatura

  • Porcentaje de carga

  • Armónicos

  • Humedad relativa

  • Vibraciones

Los parámetros siguientes para las condiciones del entorno y el nivel crítico de la aplicación de usuario se declaran con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña).

Ajuste

Valor

Ajuste de fábrica

Condiciones ambientales

Atmósfera corrosiva

  • 3C1 (zona rural)

  • 3C2 (zona urbana)

  • 3C3 (cercanía inmediata de contaminación industrial)

  • 3C4 (dentro de instalaciones industriales contaminantes)

3C2

Entorno salino

  • Ninguno (sin entorno salino)

  • Moderado (niebla salina <10 km de la costa)

  • Significativo (niebla salina <1 km de la costa)

Ninguno

Polvo

  • Nivel bajo

  • Nivel moderado

  • Nivel alto

Nivel bajo

Nivel crítico de aplicación de usuario

  • Baja

  • Moderado

  • Alta

Bajo

Disponibilidad de los datos

Los datos de la programación del mantenimiento son:

  • Datos del último programa de mantenimiento realizado, si los datos se declaran con el software EcoStruxure Power Commission:

    • Programa realizado: Rutinario, intermedio o de fabricante

    • Fecha de la operación de mantenimiento

    • Nombre del proveedor de servicio

    • Nombre del personal de mantenimiento

  • Datos del siguiente programa de mantenimiento que se debe realizar:

    • Programa que se va a realizar: Rutinario, intermedio o de fabricante

    • Número de meses antes de la fecha de ejecución del programa o número de meses de retraso.

Los datos de la programación del mantenimiento están disponibles de este modo:

  • En la pantalla MicroLogic X, en: Inicio > Mantenimiento > Asistencia > Prog. mantenim.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con EcoStruxure Power Device a través de una conexión Bluetooth o USB OTG

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación

Eventos predefinidos

La función de programación del mantenimiento genera los siguientes eventos:

Evento

Historial

Gravedad

Programar el mantenimiento básico en el plazo de un mes

Diagnóstico

Media(1)

Programar el mantenimiento estándar en el plazo de un mes

Diagnóstico

Media(2)

Programar mantenimiento del fabricante en el plazo de tres meses

Diagnóstico

Media(2)

(1) Desactivado de forma predeterminada. Se puede personalizar con el software EcoStruxure Power Commission.

(2) Activado de forma predeterminada, con mensajes emergentes.

Para obtener más información sobre las acciones recomendadas ante eventos, consulte el documento correspondiente en los documentos relacionados al principio de esta guía:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores en carga e interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores en carga e interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X - Guía del usuario

NOTA: Los planes de servicio globales que facilita Schneider Electric pueden incluir planes de mantenimiento para su equipo, con una redacción diferente para los niveles de mantenimiento:
  • El mantenimiento básico en eventos de MicroLogic X corresponde al mantenimiento rutinario en planes de servicio y en guías de mantenimiento de interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X.

  • El mantenimiento estándar en eventos de MicroLogic X corresponde al mantenimiento intermedio en planes de servicio y en guías de mantenimiento de interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X.

  • El mantenimiento del fabricante sigue siendo el mismo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?