DOCA0105ZH-09

EIFE 接口特殊命令

复位 EIFE 报警

如要复位 EIFE 接口报警,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

41099

命令代码 = 41099

0x1F40

8001

INT16U

10

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

8705 (0x2201)

目的地 = 8705 (0x2201)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

预设抽架/抽屉计数器

如要预设抽架或抽屉计数器,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

41352

命令代码 = 41352

0x1F40

8001

INT16U

16

参数的数量(字节)= 16

0x1F41

8002

INT16U

8705

目的地 = 8705 (0x2201)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0-65535

相连计数器重置/预置:

  • 0-65534 = 预置相连计数器的数值

  • 65535 (0xFFFF) = 不预置相连计数器的数值

0x1F46

8007

INT16U

0-65535

断开计数器重置/预置:

  • 0-65534 = 预置断开计数器的数值

  • 65535 (0xFFFF) = 不预置断开计数器的数值

0x1F47

8008

INT16U

0-65535

测试计数器重置/预置:

  • 0-65534 = 预置测试计数器的数值

  • 65535 (0xFFFF) = 不预置测试计数器的数值

预设润滑定时器

如要预设润滑定时器,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

41353

命令代码 = 41353

0x1F40

8001

INT16U

18

参数的数量(字节)= 18

0x1F41

8002

INT16U

8705

目的地 = 8705 (0x2201)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT16U

自上次润滑维护起的工作时间

  • 0-157766400 = 预置润滑定时器计数器的数值

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = 不预置

0x1F47–0x1F48

8008-8009

 

INT32U

自上次移动到机架中的相应位置起的工作时间(上次断开后的延时)

  • 0-28944000 = 预置移除定时器的数值

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = 不预置

获取事件命令

如要获取事件,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

50560

命令代码 = 50560

0x1F40

8001

INT16U

27

参数的数量(字节)= 27

0x1F41

8002

INT16U

8705 (0x2201)

目的地 = 8705 (0x2201)

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码 = 0(不需要密码)

0x1F45

8006

保留

0x1F46

8007

INT16U

0、2

请求的事件获取方法事件获取步骤

  • 0 = 最新事件

  • 2 = 截至某个序号之前的事件

0x1F47-0x1F4A

8008-8011

保留

0x1F4B-0x1F4C

8012-8013

INT32U

请求的事件序号(仅限方法 2)

0x1F4D

8014

INT16U

请求的事件严重级别

0-7

保留

8

9

中等

10

11-15

保留

事件以如下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F53

8020

INT16U

50560

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

返回的字节数

0x1F56

8023

保留

0x1F57

8024

INT16U

0、2

响应的事件请求方法:

  • 0 = 最新事件

  • 2 = 截至某个序号之前的事件

0x1F5E

8031

INT16U

响应的事件严重级别

0-7

保留

8

9

中等

10

11-15

保留

0x1F5F

8032

INT16U

MSB:返回的事件数

LSB:剩余事件

  • 0 = 没有能够获取的事件

  • 1 = 还有事件可供获取

0x1F60

8033

INT16U

1013-25630

首个事件代码

0x1F61–0x1F64

8034-8037

DATETIME

首个事件的时间戳

0x1F65

8038

INT16U

首个事件的时间戳特性

0x1F66–0x1F67

8039-8040

INT32U

首个事件序号

0x1F68

8041

INT16U

MSB:首个事件状态

  • 1 = 发生

  • 2 = 完成

  • 3 = 脉冲

LSB:保留

0x1F69

8042

保留

0x1F6A

8043

INT16U

首个事件严重级别

0-7

保留

8

9

中等

10

11-15

保留

0x1F6B–0x1F75

8044-8054

INT16U

事件 2 的特性(与事件 1 相同)

0x1F76–0x1F80

8055-8065

INT16U

事件 3 的特性(与事件 1 相同)

0x1F81– 0x1F8B

8066-8076

INT16U

事件 4 的特性(与事件 1 相同)

0x1F8C–0x1F96

8077-8087

INT16U

事件 5 的特性(与事件 1 相同)

0x1F97–0x1FA1

8088-8098

INT16U

事件 6 的特性(与事件 1 相同)

0x1FA2–0x1FAC

8099-8109

INT16U

事件 7 的特性(与事件 1 相同)

0x1FAD–0x1FB7

8110-8120

INT16U

事件 8 的特性(与事件 1 相同)

0x1FB8–0x1FC2

8121-8131

INT16U

事件 9 的特性(与事件 1 相同)

0x1FC3–0x1FCD

8132-8142

INT16U

事件 10 的特性(与事件 1 相同)

事件获取步骤

此命令允许使用以下两种方法中的一种来获取事件:

  • 获取最新事件

  • 获取截至某个事件序号之前的事件事件序号是由设备定义的事件标识符,在事件特性中提供。它可用于以时间顺序对事件排序。

该命令允许最多获取 10 个事件,这些事件拥有一种或多种严重程度。

  • 如要获取 10 个最新事件,请使用“获取最新事件”方法。

  • 如果事件数量超过 10 个,则使用另外一种方法“获取截至某个事件序号之前的事件”来获取其余事件。

示例:读取所有事件

下图显示了读取设备中记录的所有事件时要遵循的步骤:

EIFE 接口事件

事件代码

描述

2304

(0x0900)

抽架位置偏差

2305

(0x0901)

抽架连接位置触点更改

2306

(0x0902)

抽架断开触点更改

2307

(0x0903)

抽架测试触点更改

2308

(0x0904)

将设备从抽架移除,然后将其放回原位

2309

(0x0905)

抽架已达到最大运行次数

2310

(0x0906)

抽架剩余寿命低于报警阈值

2311

(0x0907)

检测到新的 MicroLogic 控制单元

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.