Programme de maintenance préventive de base utilisateur
Définition
Le programme de maintenance préventive de base utilisateur peut être effectué par :
-
Personnel de l'utilisateur formé et qualifié.
-
Personnel de services de maintenance formé et qualifié.
-
Techniciens de maintenance Schneider Electric.
Le programme de maintenance préventive de base utilisateur inclut :
-
Inspection visuelle limitée.
-
Contrôle du fonctionnement.
-
Remplacement par échange standard de certains assemblages.
Le programme de maintenance préventive de base utilisateur doit être effectué tous les ans dans le cas de conditions d'exploitation normales. Pour les autres cas, reportez-vous à la section traitant de la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de base utilisateur.
Procédures
Les procédures de maintenance de base utilisateur sont décrites en détail dans MasterPact NT/NW - Procédures de maintenance de base et standard utilisateur pour appareils CEI.
|
Pièce |
Titre de la procédure |
Nom de la procédure |
|---|---|---|
|
Appareil |
Vérifier visuellement l’état général de l’appareil |
Appareil NII_1_1 |
|
Mécanisme |
Manœuvrer l'appareil manuellement et électriquement |
Mécanisme NII_1_1 |
|
Armer électriquement l'appareil à l'aide d'un moto-réducteur MCH |
Mécanisme NII_1_2 |
|
|
Vérifier la fermeture totale des pôles de l'appareil |
Mécanisme NII_1_3 |
|
|
Auxiliaires |
Vérifier le câblage et l’isolation auxiliaires |
Auxiliaires NII_1_1 |
|
Unité de contrôle |
Vérifier le déclenchement de l'appareil et le fonctionnement des contacts de signalisation de déclenchement sur défaut électrique (SDE) |
Unité de contrôle NII_1_1 |
|
Vérifier le fonctionnement de la protection terre ou différentielle |
Unité de contrôle NII_1_2 |
|
|
Verrouillage de l’appareil |
Manœuvrer les serrures de l'appareil |
Verrouillage de l’appareil NII_1_1 |
|
Manœuvrer les cadenas de l'appareil |
Verrouillage de l’appareil NII_1_2 |
|
|
Châssis |
Vérifier le fonctionnement de l'embrochage et du débrochage de l'appareil |
Châssis NII_1_1 |
|
Vérifier le verrouillage d'embrochage IBPO entre la manivelle et le bouton-poussoir d'ouverture (MasterPact NW) |
Châssis NII_1_2 |
|
|
Verrouillage du châssis |
Faire fonctionner la serrure de verrouillage du châssis |
Verrouillage du châssis NII_1_1 |
|
Faire fonctionner les cadenas montés sur le châssis |
Verrouillage du châssis NII_1_2 |
|
|
Interverrouillage mécanique |
Manœuvrer les systèmes d’interverrouillage du châssis |
Interverrouillage mécanique NII_1_1 |
Outils
La réalisation des procédures du programme de maintenance requiert :
-
Boîte à outils standard avec outils et matériel d'électricien.
-
Outils spécifiques indiqués dans les procédures de maintenance. Consultez la section MasterPact NT/NW - Procédures de maintenance de base et standard utilisateur pour appareils CEI.
Temps nécessaire
Pour du personnel expérimenté, formé et qualifié, le temps total moyen nécessaire pour effectuer ce programme de maintenance est le suivant :
-
15 minutes pour un appareil fixe avec tous les accessoires installés
-
20 minutes pour un appareil débrochable avec tous les accessoires installés